MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Variable de tiempo de iluminación de escalera

Con la Variable de tiempo de iluminación de escalera se define un tiempo entre 0 s y 65 535 s mediante el objeto Variable de escalera (2 bytes DPT 7.005 tiempo (s)), por ejemplo, utilizando un botón. Esto le permite especificar la duración del tiempo de iluminación de escalera desde diferentes lugares dependiendo de la situación deseada.

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1 – 2: Atenuación

Variable de tiempo de iluminación de escalera

 
– Ajustes de tiempo

Apagado manual

Activo

No activo

 

Prolongación de tiempo




No redisparable

Redisparable

Redisparable al valor superior

Redisparable y acumulativo

   

Número máx. de acumulaciones

2 (2 - 5)

   

Preaviso de apagado


Bloqueado

Desbloqueado

 

Se inicia la advertencia (5...255, unidad = 1 s)

30 (antes de finalizar)

   

Nota: El tiempo de duración de escalera debe ser mayor o igual que el tiempo de inicio de preaviso.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?