MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Apagado manual

Ambas funciones de tiempo de iluminación de escalera le permiten desconectar el tiempo de iluminación de escalera de forma prematura. Tras recibir el valor de objeto 0, la salida se atenúa a la posición Apagado. TS es el tiempo de conmutación (1 bit) con 0,6 s por defecto.


Apagado manual = Activo (telegrama "0")


Apagado manual = No activo (telegrama "0")

Un telegrama con el valor de objeto 0 no tiene efecto. El tiempo de iluminación de escalera ajustado continúa funcionando con normalidad hasta el final.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?