MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Seguridad

PELIGRO
Peligro de lesiones mortales por descarga eléctrica, explosión o arco.
Solo profesionales cualificados deben llevar a cabo una instalación eléctrica segura.
Los profesionales cualificados deben demostrar un profundo conocimiento de:
  • Conexión a redes
  • Conexión de múltiples dispositivos eléctricos
  • Instalación de cables eléctricos
  • Conexión y configuración de redes KNX
  • Puesta en marcha de instalaciones KNX
  • Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales de conexión
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Los dispositivos y la aplicación ETS asociada no deben utilizarse para controlar aplicaciones relacionadas con la seguridad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?