MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ajustes de bloqueo y de prioridad

Están disponibles las siguientes funciones:

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1 – 2: Atenuación

Funcionamiento prioritario

 
– Ajustes de bloqueo y de prioridad

Función de nivel superior

Bloqueado

Funcionamiento prioritario

Función de bloqueo

Si ha elegido el funcionamiento prioritario (conocido en otros dispositivos como control de prioridad), se encuentra disponible un nuevo objeto de grupo denominado Prioridades para este canal.

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1 – 2: Atenuación

Funcionamiento prioritario

 
– Ajustes de enlace, de bloqueo y de prioridad

Función de nivel superior

Funcionamiento prioritario

 

Comportamiento al inicio de "Prioridad de encendido"

Ninguna reacción

Desconectar

Encender con luminosidad seleccionable

   

Luminosidad al inicio de "Prioridad de encendido" en %

100 (1-100)

   

Comportamiento al inicio de "Prioridad de apagado"

Ninguna reacción

Desconectar

Encender con luminosidad seleccionable

   

Luminosidad al inicio de "Prioridad de apagado" en %

100 (1-100)

   

Comportamiento al finalizar prioridad

Ninguna reacción

Desconectar

Sigue función anterior

Encender con luminosidad seleccionable

   

Luminosidad tras finalizar la prioridad en %

100 (1-100)

   

Comportamiento tras volver la tensión de bus

Bloqueado

Desbloqueado, encendido

Desbloqueado, apagado

Como antes de la caída de tensión de bus

Los valores de objeto del objeto de prioridad tienen el siguiente significado:

Bit de valor 1

Bit de valor 2

Comportamiento de la salida

1

1

Activar la prioridad, estado de salida "Encendido"

0

1

Desactivar la prioridad, el estado de salida depende del parámetro Comportamiento al finalizar prioridad

1

0

Activar la prioridad, estado de salida "Apagado"

0

0

Finalizar prioridad, el estado de salida depende del parámetro Comportamiento al finalizar prioridad

La prioridad se desbloquea si se recibe el valor "1" en el bit 1. La salida asignada se conmuta/atenúa, dependiendo del bit 2, a "Encendido" (bit 2 = "1") o"Apagado" (bit 2 = "0").

Una prioridad activa vuelve a finalizarse mediante un nuevo telegrama con el valor "0" en el bit 1. Mientras esté activo un funcionamiento prioritario, el canal afectado no podrá controlarse mediante el "objeto de conmutación" ni mediante las funciones avanzadas (función central, funciones de tiempo, función de escena).

Tras el final de una prioridad, el comportamiento de la salida está determinado por el parámetro Comportamiento al finalizar prioridad.

El ajuste Sigue estado válido actual tiene el siguiente efecto:

Durante la prioridad activa, la aplicación realiza el seguimiento de todos los comandos de conmutación de las funciones subordinadas y el seguimiento del estado de conmutación se realiza internamente. De este modo, al final de la prioridad, se puede ajustar el estado de conmutación que se habría ajustado actualmente sin la prioridad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?