MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Número definido de intervalos de intermitencia

Puede reducir los intervalos de intermitencia a un número definido (0...255) para proteger el relé.

Con "0", el número de intervalos de intermitencia es ilimitado, por lo que el relé parpadea de forma permanente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?