MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tiempo de reposo hasta desplazamiento hacia arriba

Si la persiana utilizada tiene un tiempo de reposo en la posición inferior cerrada entre la acción de tirar de la correa principal y el primer desplazamiento hacia arriba, puede compensar este retardo de esta forma.

El tiempo de reposo también puede utilizarse cuando se utiliza una persiana enrollable para compensar la apertura de la persiana enrollable.


Ejemplo:

Un valor = 10 proporciona un tiempo de reposo de 10 x 10 ms = 100 ms

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Tiempo de accionamiento ampliado

-Tiempo de accionamiento ampliado

Tiempo de reposo hasta desplazamiento hacia arriba (0...255, unidad = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?