MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Funcionamiento de ETS

Las tablas con describen los ajustes de parámetros en ETS.

Los elementos de configuración principales se encuentran a la izquierda. Los parámetros específicos y sus ajustes de valor se encuentran a la derecha.

Ajustes ampliados

Seguridad del dispositivo

 
 

Seguridad del dispositivo

Para valor de objeto "1"

     

Para valor de objeto "0"

     

Bloqueado

   

Vigilancia del tiempo de ciclo para objeto de seguridad (0 ... 255, unidad = 1 s, 0 = inactivo)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?