MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Luminosidad máxima

En algunas situaciones, puede que no sea posible apreciar los cambios en la luminosidad con los valores de luminosidad máximos o bien la iluminación podría ser generalmente demasiado luminosa. En estos casos, puede reducir el valor de atenuación máximo.

Si las lámparas solo admiten una ligera atenuación, compruebe si el valor de atenuación máximo es demasiado bajo (rango de 76-100 %).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?