MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ajustes de funcionamiento manual

En la parte frontal del maestro hay un botón de canal para cada canal y un LED amarillo correspondiente para indicar el estado del canal (LED de estado del canal).

Además de los botones del canal, el dispositivo también dispone de botones de selección de dispositivo (M para el maestro; E1 para la extensión 1; E2 para la extensión 2). Con estos botones, primero seleccione el dispositivo (Maestro/Extensión 1/Extensión 2) cuyo estado desea mostrar o que desea utilizar. El funcionamiento manual se realiza después de presionar el pulsador manual y, a continuación, un botón de canal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?