MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Mismo tiempo de atenuación en función central y escenas

La función Mismo tiempo de atenuación hace que un proceso de atenuación con varios canales de atenuación comience simultáneamente y finalice al mismo tiempo. Puede utilizar esta función para escenas y funciones centrales.

Ajustes ampliados

Ajustes generales para atenuación

Mismo tiempo de atenuación para función central y escenas

No

Mismo tiempo de atenuación para función central y escenas (6 s- 59,999 min)

6 s

   

Control del mismo tiempo de atenuación vía bus

No

El objeto de grupo aparece después de desbloquear Control del mismo tiempo de atenuación vía bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?