MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Sobrescribir valores de escena durante la descarga

Ext. 1/2 Salida 1-8 - Conmutador: Orden de conexión

Ajustes de escena

 
Ajustes de escena

Sobrescribir los valores de escena del actuador durante la descarga

Desbloqueado

Bloqueado

Si ha desbloqueado el parámetro "Sobrescribir los valores de escena en el actuador durante la descarga", los valores de escenas guardados en el dispositivo se sobrescribirán con sus valores preajustados al descargar.

Si no desea sobrescribir los valores del dispositivo durante la descarga, debe bloquear el parámetro. En este caso, los valores de escena parametrizadas sólo se escriben en la memoria del dispositivo durante la primera descarga.

Si se lleva a cabo una descarga de la aplicación, se conservan los valores de escenas en la memoria del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?