MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Función de seguridad para persiana enrollable

Función de seguridad para persiana

La función de seguridad global se activa en la pestaña Ajustes ampliados con el parámetro Seguridad del dispositivo y los ajustes globales se parametrizan en ella.

Seguridad del dispositivo

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana enrollable

Función de seguridad

-Ajustes de seguridad y alarma

Función de seguridad

Bloqueado

Desbloqueado

 

Comportamiento ante comienzo de seguridad

Ninguna reacción

Parada

Arriba

Abajo

Ir a la posición

 

Posición altura al inicio de la seguridad en %

0 (0-100)

   

Posición lama al inicio de la seguridad en %

0 (0-100)

   

Comportamiento al finalizar seguridad

Ninguna reacción

Arriba

Abajo

Ir a la pos. anterior a la seguridad

Aceptar posición automática actual

   

Comportamiento en caso de ciclo sobrepasado


Ninguna reacción

Parada

Arriba

Abajo

Ir a la posición

   

Posición altura al superar tiempo de ciclo en%

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?