MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Función de bloqueo

Utilizando la función de bloqueo, puede desplazar una persiana/persiana enrollable a la posición de bloqueo deseada. El estado del canal de salida no se puede cambiar mediante otros comandos de control mientras el bloqueo esté activo. Sólo se puede seguir utilizando una función de nivel superior con una prioridad mayor para desplazar el accionamiento a una posición diferente.

Puede desbloquear la función de bloqueo de forma individual para cada canal de salida.

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Función de bloqueo

-Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

Función de bloqueo

Bloqueado

Desbloqueado

 

Bloqueo

Para valor de objeto "1"

Para valor de objeto "0"

   

Estado señal de bloqueo

Bloqueado

Desbloqueado

   

Comportamiento ante comienzo de bloqueo

Ninguna reacción

Parada

Arriba

Abajo

Ir a la posición

   

Posición altura al inicio del bloqueo en %

0 (0 – 100)

   

Posición lama al inicio del bloqueo en %

0 (0 – 100)

   

Comportamiento al finalizar bloqueo

Ninguna reacción

Arriba

Abajo

Ir a la pos. anterior al bloqueo

Aceptar posición automática actual

   

Comportamiento tras descarga

Bloqueado

Desbloqueado

Como antes de descarga

   

Comportamiento tras volver la tensión de bus

Bloqueado

Desbloqueado

Como antes de la caída de tensión de bus

Una vez que se han desbloqueado la Función de bloqueo y el Estado señal de bloqueo, hay nuevo objetos de grupo disponibles para el canal.

Puede activar y desactivar un bloqueo de canal utilizando el objeto de bloqueo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?