MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Respuesta de estado

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana/persiana enrollable

 

Estado altura

Desbloqueado

Bloqueado

   

Estado lama (sólo para persiana)

Desbloqueado

Bloqueado

   

Estado desplazamiento

Desbloqueado

Bloqueado

Cada canal de persiana puede proporcionar diferentes respuestas de estado, dependiendo de cómo esté desbloqueado. Los objetos de grupo de respuesta de estado están disponibles y se pueden bloquear:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?