MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ajustes generales de realimentación

Aquí puede ajustar el retardo de la realimentación de este dispositivo y el intervalo de tiempo entre varios telegramas de realimentación.

Si sólo hay un telegrama para enviar, se envía como está ajustado en el parámetro Retardo de respuesta de estado para todos los canales. Si hay más de una respuesta activa, las otras respuestas se enviarán en los intervalos de tiempo de retardo ajustados por el parámetro Tiempo entre respuestas por canal.



Ajustes ampliados

Ajustes generales de realimentación

 
 

Retardo de respuesta de estado para todos los canales (0...255, unidad = 100 ms)

0

 

Tiempo entre respuesta de estado por canal (0...50, unidad = 100 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?