MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Persiana enrollable

Para controlar la persiana enrollable, puede conmutar la función del canal del dispositivo al modo Persiana enrollable.

Ajustes generales

Función de canal Extensión 1/Extensión 2 Salida 1-8 Persiana enrollable
   

Ext. 1/2
Salida 1+2; 3+4; 5+6; 7+8: Persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana enrollable

...

Ajustes exprés para persiana enrollable

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?