MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Función lógica

Con esta funcionalidad, el objeto Orden de conexión y el objeto de Entrada lógica pueden enlazarse lógicamente entre sí.

La función lógica se puede activar (desbloqueado) en el ETS.

Ext. 1/2 Salida 1-8 - Conmutador: Orden de conexión

Función lógica

 
– Ajustes de enlace, de bloqueo y de prioridad

Función lógica

Bloqueado

Desbloqueado

   

Tipo de enlace

O

Y

O EXCLUSIVO

   

Valor de objeto de enlace lógico tras volver la tensión de bus o descarga

0

1

   

Valor de objeto de enlace

Normal

Invertido

Se puede ajustar un enlace lógico Y, O u O EXCLUSIVO. Un parámetro se utiliza para definir el valor prejustado del objeto de enlace tras la vuelta de la tensión de bus y la descarga

Por ejemplo, en el caso de un de enlace O preajustado con el valor "1" tras la vuelta de la tensión de bus, la salida permanece activada hasta que se recibe un telegrama "0" en el "objeto de enlace". Un comportamiento parametrizado tras volver la tensión de bus sólo se adopta después de que el enlace lógico haya finalizado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?