MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Prioridad

La función de escena tiene la misma prioridad que la función de persiana/persiana enrollable normal con control a través de los 4 objetos de grupo:

"Desplazamiento en modo manual" y "Paro/orient. en modo manual" (para persianas enrollables: "Paro en modo manual").

Para el posicionamiento: "Posición altura modo manual" y "Posición lama modo manual" (para persiana solo).


Esto debe tenerse en cuenta en relación con la prioridad de las funciones de nivel superior.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?