MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Prioridad

La función de escena tiene la misma prioridad que la función de orden de conexión normal a través del "Objeto de conmutación". Esto debe tenerse en cuenta en relación con la prioridad de las funciones de nivel superior.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?