Función de seguridad para atenuación
La función de seguridad global se activa en la pestaña Ajustes ampliados con el parámetro Seguridad del dispositivo y los ajustes globales se parametrizan en ella (Seguridad del dispositivo).
El efecto de la función de seguridad se puede parametrizar aquí para cada canal. Puede desbloquear la función de seguridad de forma individual para cada canal de conmutación.
|
Maestro/Ext. 1/2 Salida 1 – 2: Atenuación |
Función de seguridad |
||
| – Ajustes de seguridad y alarma |
Función de seguridad |
Bloqueado Desbloqueado |
|
|
Comportamiento ante comienzo de seguridad |
Ninguna reacción Desconectar Encender con luminosidad seleccionable |
||
|
Luminosidad al inicio de la seguridad en % |
100 (1-100) |
||
|
Comportamiento al finalizar seguridad |
Ninguna reacción Desconectar Sigue función anterior Encender con luminosidad seleccionable |
||
|
Luminosidad al finalizar seguridad en % |
100 (1-100) |
||
|
Seguridad del dispositivo |
|||
|
Comportamiento en caso de ciclo sobrepasado |
Ninguna reacción Desconectar Encender con luminosidad seleccionable |
||
|
Luminosidad al superar tiempo de ciclo en % |
100 (1-100) |
||
La función de seguridad se activa si el objeto de seguridad recibe un telegrama con el valor de objeto que ha definido con el parámetro Seguridad del dispositivo (Seguridad del dispositivo).
Puede definir la reacción utilizando el parámetro Comportamiento ante comienzo de seguridad.
Si el objeto de seguridad recibe un telegrama con el valor de objeto opuesto al de activación, la función de seguridad se cancela y la salida adopta el estado que ha definido en el parámetro Comportamiento al finalizar seguridad.
El dispositivo espera un telegrama de un emisor externo dentro del tiempo de ciclo ajustado globalmente. Si un telegrama de este tipo no se recibe dentro del tiempo de supervisión, se utiliza el parámetro Comportamiento en caso de ciclo sobrepasado para determinar lo que va a suceder.