MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Activación del funcionamiento manual

El funcionamiento manual se puede bloquear para el dispositivo en el ETS. Esto significa que el funcionamiento en el dispositivo ya no es posible.

Ajustes ampliados

Ajustes de funcionamiento manual

 

La activación del funcionamiento manual en el dispositivo está

No permitido

   

Permitido

El funcionamiento manual está permitido de forma estándar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?