MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Modo manual de bloqueo

Modo manual de bloqueo

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana enrollable

   

Modo manual de bloqueo

Bloqueado

Desbloqueado

   

Bloqueo manual

Para valor de objeto "1"

Para valor de objeto "0"

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?