MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objeto de grupo para estado recopilado

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

10 – 12

Maestro/Extensión 1/2

Estado recopilado

4 bytes

Envío/lectura

27.001 Información conectar/desconectar de combinación de bits

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?