MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamiento de fallo y descarga

Puede desbloquear esta función de forma individual para cada canal de atenuación. Se define el comportamiento de la salida de atenuación en caso de caída de tensión de bus / vuelta de la tensión de bus y la descarga de aplicaciones.

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1/8: Atenuación

Comportamiento de fallo y descarga

 
– Ajustes de seguridad y alarma

Comportamiento de fallo y descarga

Bloqueado

Desbloqueado

 

Salida tras fallo de la tensión de bus

Ninguna reacción

Desconectar

Encender con luminosidad seleccionable

   

Luminosidad tras caída de tensión de bus%

100 (1-100)

   

Salida tras volver la tensión de bus

Como antes de la caída de tensión de bus

Ninguna reacción

Desconectar

Encender con luminosidad seleccionable

   

Luminosidad tras volver la tensión de bus en %

100 (1-100)

   

Salida al finalizar descarga

Como antes de descarga

Ninguna reacción

Desconectar

Encender con luminosidad seleccionable

   

Luminosidad después de la descarga en %

100 (1-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?