Comportamiento de la salida tras fallo de la tensión de bus
Si la tensión de bus cae por debajo de 18 V, la salida puede conmutarse a un estado parametrizado. La salida puede definirse como Apagar o Encender con una luminosidad seleccionable o bien puede permanecer en el estado que tenía antes de la caída (Ninguna reacción). Al mismo tiempo, el estado de actual de la salida se guarda en el dispositivo.
Ajustes posibles:
-
Ninguna reacción
El canal de salida permanece en su valor de luminosidad actual. Si las funciones de tiempo (función de tiempo de iluminación de escalera, retardo de conexión, retardo de desconexión) están activas actualmente, se cancelarán. -
Apagar
El canal de salida está desconectado. -
Encender con luminosidad seleccionable
La luminosidad inicial la determina otro parámetro. La luminosidad seleccionable se puede ajustar entre 1 % y 100 %.
| AVISO |
|---|
|
El comportamiento de las salidas de persiana y persiana
enrollable ha cambiado.
El maestro regulador no tiene suficiente energía
para mover todos los canales de persiana y persiana enrollable a su
posición o para moverlos hacia arriba o hacia abajo. Aquí
solo están disponibles las siguientes opciones:
|