MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamiento del accionamiento tras finalizar la alarma de mal tiempo

Una vez que los valores de sensor de los sensores de mal tiempo hayan vuelto al rango de medición normal, las alarmas de mal tiempo se desactivarán de nuevo. Puede definir una reacción que deberá realizar el accionamiento en cuanto ya no haya ninguna alarma de mal tiempo activa:

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

-Ajustes de seguridad y alarma

Función de alarma de mal tiempo

Comportamiento al finalizar todas las alarmas de mal tiempo

Ninguna reacción

Arriba

Abajo

Ir a la pos. anterior a la alarma de mal tiempo

Aceptar posición automática actual

El accionamiento realiza las siguientes funciones:

  • Ninguna reacción: el accionamiento permanece en su posición actual. La función de alarma ha finalizado.

  • Subir: el accionamiento se desplaza a la posición superior. La función de alarma ha finalizado.

  • Bajar: el accionamiento se desplaza a la posición final inferior. La función de alarma ha finalizado.

  • Ir a la pos. anterior a la alarma de mal tiempo: el accionamiento vuelve a la posición que tenía antes de la alarma de mal tiempo. La función de alarma ha finalizado.

  • Aceptar posición automática actual: este ajuste sólo es útil si la función automática está activa. El accionamiento se desplaza a la última posición automática solicitada. La función de alarma ha finalizado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?