MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Objetos de grupo de funcionam. automático de persiana enrollable

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

148

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Desplazamiento en funcionam. automático

1 bit

Recibido

1.008 Subir/BAJAR

149

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Paro en funcionam. automático (persiana enrollable)

1 bit

Recibido

1.007 Paso

150

Salida extensión 1+2 nombre del canal

Posición altura modo automático

1 byte

Recibido

5.001 Porcentaje (0...100 %)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?