MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Contador de ciclo de conmutación

Puede desbloquear la función de contador para el contador de ciclo de conmutación únicamente para la extensión de conmutador/persiana.

Si desbloquea el contador de ciclo de conmutación, todas las acciones de conmutación de un relé se cuentan y almacenan de forma persistente en la memoria. El valor real puede leerse para cada relé a través de un objeto de grupo contador de ciclo de conmutación de 2 bytes.

Debe desbloquear la visibilidad de los objetos de grupo en Ajustes ampliados para el dispositivo. Puede desbloquear la visibilidad de forma individual para cada dispositivo.

Ajustes ampliados

Función de contador para horas de funcionamiento y ciclo de conmutación

 

Contador de ciclo de conmutación extensión 1

Bloqueado/desbloqueado

 

Contador de ciclo de conmutación extensión 2

Bloqueado/desbloqueado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?