Escenas
Puede utilizar las funciones de escena cuando desee dar al usuario la opción de modificar diferentes funciones de habitación simultáneamente mediante un solo telegrama de bus. La carga de una escena de habitación permite, por ejemplo:
-
Atenuar la iluminación de la habitación a un valor requerido,
-
mover las persianas a la posición requerida,
-
ajustar el control de calefacción a funcionamiento diurno,
-
y encender la fuente de alimentación para las tomas de corriente de una habitación.
Dado que estas funciones tienen distintos formatos de telegrama y los valores de telegrama pueden tener diferentes significados (p. ej., el valor "0" significa APAGADO para la iluminación y ABIERTO para las persianas), el mismo ajuste requeriría telegramas diferentes sin la función de escena.
La función de escena permite integrar el actuador en un controlador de escenas. Hay ranuras de memoria para hasta 16 valores de escena diferentes en cada canal de salida.
Cada una de estas 16 memorias de escena se puede asignar a uno de los 64 números de escena posibles (0 - 63 o 1 - 64).
Puede guardar valores de luminosidad como valores de escena en forma de porcentaje. Si el actuador recibe un telegrama que carga un número de escena, el canal de salida asignado se atenuará hasta el nivel de luminosidad guardado. Los valores de luminosidad para las escenas individuales que se guardaron durante la puesta en servicio pueden ser sobrescritos más adelante por el usuario si necesita realizar cambios.
Para los valores de telegrama de "0" a "63", se cargan los valores de luminosidad guardados para este número de escena, y las salidas de atenuación se adaptarán de manera adecuada.
Para los valores de telegrama de "128" a "191", los valores de luminosidad actuales de las salidas de atenuación asignadas se guardarán como nuevos valores de escena para el número de escena transmitido.