Orden de conexión de la función de seguridad
La función de seguridad global se activa en la pestaña Ajustes ampliados con el parámetro Seguridad del dispositivo y los ajustes globales se parametrizan en ella.
El efecto de la función de seguridad se puede parametrizar aquí para cada canal. Puede desbloquear la función de seguridad de forma individual para cada canal de conmutación.
|
Ext. 1/2 Salida 1-8 - Conmutador: Orden de conexión |
Función de seguridad |
||
| – Ajustes de seguridad y alarma |
Función de seguridad |
Bloqueado Desbloqueado |
|
|
Comportamiento ante comienzo de seguridad |
Ninguna reacción Accionado No accionado Intermitencia (ciclo de 5 s) |
||
|
Comportamiento al finalizar seguridad |
Ninguna reacción Accionado No accionado Sigue estado válido actual |
||
|
Seguridad del dispositivo |
|||
|
Comportamiento en caso de ciclo sobrepasado |
Ninguna reacción Accionado No accionado Intermitencia (ciclo de 5 s) |
La función de seguridad se activa si el objeto de seguridad recibe un telegrama con el valor de objeto que ha definido con el parámetro Seguridad del dispositivo (Seguridad del dispositivo). La reacción se define mediante el parámetro Comportamiento ante comienzo de seguridad.
Si el objeto de seguridad recibe un telegrama con el valor de objeto opuesto al de activación, la función de seguridad se cancela y el relé de salida adopta el estado que ha definido en el parámetro Comportamiento al finalizar seguridad.
El dispositivo espera un telegrama de un emisor externo dentro del tiempo de ciclo ajustado globalmente. Si un telegrama de este tipo no se recibe dentro del tiempo de supervisión, se utiliza el parámetro Comportamiento en caso de ciclo sobrepasado para determinar lo que va a suceder.