Límites del intervalo de desplazamiento
Para ciertas aplicaciones, por ejemplo, en el caso de ventanas basculantes abiertas o jardineras de ventanas para flores en verano, puede ser útil o necesario limitar el posible intervalo de desplazamiento de un accionamiento de forma temporal o permanente.
| AVISO |
|---|
|
Las persianas/persianas enrollables pueden sufrir daños.
|
Si la limitación del intervalo de desplazamiento está activa, el funcionamiento manual, las funciones automáticas o las activaciones de escenas sólo pueden desplazar el accionamiento dentro del límite definido. Esta limitación también se aplica a los comandos de desplazamiento de funciones con una prioridad menor. Sólo se puede seguir utilizando una función de nivel superior con una prioridad mayor para desplazar el accionamiento a una posición diferente fuera del límite. Esto debe tenerse en cuenta si el intervalo de desplazamiento debe limitarse debido a un obstáculo. Deben evitarse los obstáculos en funcionamiento.
Puede activar los límites del intervalo de desplazamiento individualmente para cada canal de salida (desbloqueado).
Después de que se haya desbloqueado la función "Límites del intervalo de desplazamiento", aparece el parámetro "Limitar intervalo de desplazamiento". Aquí puede definir cuándo y cómo se activa la función para el canal.
-
Justo después de volver la tensión de bus: la función se activa justo después de volver la tensión de bus o después de una descarga. El accionamiento sólo puede desplazarse entre los límites. Sólo una función con una prioridad mayor puede desplazar el accionamiento a una posición fuera del límite.
-
Para valor de objeto "1": el valor del objeto "1" activa el límite. Si se recibe el valor de objeto "0", se vuelve a desbloquear el intervalo de desplazamiento completo.
-
Para valor de objeto "0": el valor del objeto "0" activa el límite.
Un telegrama con el valor de objeto "1" desactiva el límite. En el caso de la activación por un valor de objeto, aparece un objeto de grupo adicional "Activar límites de desplazamiento", que puede utilizarse para conectar y desconectar el límite para este canal.
Puede ajustar los límites del intervalo de desplazamiento usando otros parámetros:
Si la limitación está activa, el accionamiento sólo se desplazará entre los límites. La limitación se aplica a todos los comandos de desplazamiento de funcionamiento manual funciones automáticas, escenas y comandos de desplazamiento de funciones con una prioridad menor. Es posible limitar la posición superior o la posición inferior.
Limitar intervalo en la posición inferior con límite superior = 0 % (corrección) y límite inferior = 25 %
Si la limitación está activa, el accionamiento sólo se desplazará entre los límites.
Si el accionamiento está fuera de los límites cuando se activa la limitación del intervalo de desplazamiento, se desplaza automáticamente al límite más próximo y se detiene allí.
Si un accionamiento alcanza sus límites del intervalo de desplazamiento, se puede señalizar al bus a través de un objeto de realimentación de estado. Las funciones que dependen de ello, por ejemplo, la apertura de una ventana, pueden ejecutarse ahora.
La función de limitación del intervalo de desplazamiento se selecciona a menudo en verano cuando la radiación solar es intensa, de forma que no caliente habitaciones ni deslumbre a las personas. El accionamiento ya no puede desplazarse manualmente durante todo el recorrido, pero en caso de una tormenta, la alarma de mal tiempo desplazará la persiana a la posición segura.