MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamiento del relé tras fallo de la tensión de bus

Si la tensión de bus cae por debajo de 18 V, el relé puede conmutarse a un estado parametrizado. El estado del relé puede definirse como Accionado o No accionado o bien puede permanecer en el estado que tenía antes de la caída (Ninguna reacción). Al mismo tiempo, la posición de conmutación actual del relé se guarda en el dispositivo.


Ajustes posibles:

Ninguna reacción:
El contacto del relé permanece sin cambios en su posición actual. Si las funciones de tiempo (función de tiempo de iluminación de escalera, retardo de conexión, retardo de desconexión) están activas actualmente, se cancelarán.

Accionado:
En el caso de un contacto normalmente abierto, el relé está cerrado; en el caso de un contacto normalmente cerrado, el relé está abierto. Las funciones de tiempo de funcionamiento están desactivadas.

No accionado:
En el caso de un contacto normalmente abierto, el relé está abierto; en el caso de un contacto normalmente cerrado, el relé está cerrado. Las funciones de tiempo de funcionamiento están desactivadas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?