MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tiempo de accionamiento ampliado

Tiempo de accionamiento ampliado

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Tiempo de accionamiento ampliado

-Tiempo de accionamiento ampliado

Tiempo de reposo hasta desplazamiento hacia arriba (0...255, unidad = 10 ms)

0

   

Retardo en el arranque (0...255, unidad = 10 ms)

0

   

Retardo de deceleración (0...255, unidad = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?