MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Activación de la calibración

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Calibración

-Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

Activación de la calibración

Número de desplazamientos

Valor "1" en el objeto de calibración

N.º de desplazamientos u objeto de calibración

   

Retardo de calibración mediante objeto (0...255, unidad = 1 s)

0

   

Número de desplazamientos hasta la calibración

7 (1-20)

Activación de un desplazamiento de referencia después de un número de desplazamientos

El canal añade el número de desplazamientos total, independientemente del comando de control que activó los desplazamientos. Una vez alcanzado el número de desplazamientos definido, el accionamiento primero realiza un desplazamiento de referencia antes del siguiente comando de posicionamiento. A continuación, se desplaza a la posición solicitada. Después del desplazamiento de referencia, se reinicia el contador de desplazamiento.


Activación del desplazamiento de referencia a través del objeto de grupo

Si el objeto "Calibración" recibe el valor "1", se inicia un desplazamiento de referencia para todos los canales asignados. Para no sobrecargar la fuente de alimentación del sistema de persianas, puede seleccionar un "Retardo de calibración" para cada canal. Si se recibe un nuevo valor "1" en el objeto durante este tiempo de retardo, el tiempo de retardo se reinicia. El valor de objeto "0" no tiene ningún significado.


Activación del desplazamiento de referencia después de un número de desplazamientos o a través de un objeto de grupo

También es posible seleccionar un enlace lógico entre el número de desplazamientos o el telegrama de calibración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?