MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Número de pasos adicionales = 0

Aquí se recibe una curva de atenuación lineal que está limitada por la luminosidad mínima (Luminosidad mínima) y la luminosidad máxima (Luminosidad máxima).

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-2: Atenuación

Curva de atenuación definida por el usuario

-Curva de atenuación definida por el usuario

Número de pasos adicionales

0

   

A: Luminosidad mínima en %

22

   

B: Luminosidad máxima en %

100


Curva de atenuación: Curva de atenuación definida por el usuario con número de pasos adicionales = 0

Encontrará el rango de atenuación parametrizado en el eje Y.

La luminosidad mínima (Luminosidad mínima) y la luminosidad máxima (Luminosidad máxima) pueden limitarse.

El rango de valores KNX (0-100%) se ubica en el eje X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?