MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamiento ante accionado/no accionado

  • Intermitencia / relé abierto

Con Accionado (valor de telegrama "1"), el relé empieza a parpadear. Con No accionado (valor de telegrama "0" durante la intermitencia), el relé deja de parpadear y se abre el relé.


Intermitencia / relé abierto


  • Intermitencia / relé cerrado

Con Accionado (valor de telegrama "1"), el relé empieza a parpadear. Con No accionado (valor de telegrama "0" durante la intermitencia), el relé deja de parpadear y se cierra el relé.


Intermitencia / relé cerrado


  • Relé abierto / intermitente

Con Accionado (valor de telegrama "1" durante), el relé deja de parpadear y se abre el relé. Con No accionado (valor de telegrama "0" Intermitencia), el relé empieza a parpadear.

El ciclo de intermitencia empieza con un relé cerrado inmediatamente después de la descarga. Tras la descarga, el objeto de conmutación está no accionado.


Relé abierto / intermitente


  • Relé cerrado / intermitente

Con Accionado (valor de telegrama "1" durante), el relé deja de parpadear y se cierra el relé. Con No accionado (valor de telegrama "0" Intermitencia), el relé empieza a parpadear.

El ciclo de intermitencia empieza con un relé cerrado inmediatamente después de la descarga. Tras la descarga, el objeto de conmutación está no accionado.


Relé cerrado / intermitente

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?