MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Retardo para procesamiento de escenas

Para evitar corrientes de alimentación altas al conmutar a una escena compleja, puede parametrizar un retardo de tiempo para cada canal de salida.

Ext. 1/2 Salida 1-8 - Conmutador: Orden de conexión

Ajustes de escena

 
Ajustes de escena

Retardo para procesamiento de escenas (0...255, unidad = 100 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?