Definición de funciones de canal
Cada salida de atenuación puede definirse como la función de canal Desbloqueado o Bloqueado.
Con una extensión del conmutador/de persiana SpaceLogic KNX MTN6805-0008, cada salida puede ser operada en la función Bloqueado o Conmutador o Persiana o Persiana enrollable. En el funcionamiento con persiana y persiana enrollable, se agrupan dos salidas para formar un solo canal. En este caso, los contactos de salida de los relés se interbloquean electrónicamente. Esto significa que no puede conectar ambos contactos de un canal de motor simultáneamente. Esto se aplica al control a través de telegramas de bus y al funcionamiento manual en el dispositivo.
|
Ajustes generales |
Función de canal para maestro | ||
|
Salida de atenuación 1 |
Bloqueado Desbloqueado |
||
|
Salida de atenuación 2 |
Bloqueado Desbloqueado |
||
Después de la activación de la extensión 1
Atenuación universal MTN6810-0102
|
Ajustes generales |
Función de canal para la extensión 1 | ||
|
Salida de atenuación 1 |
Bloqueado Desbloqueado |
||
|
Salida de atenuación 2 |
Bloqueado Desbloqueado |
||
Conmutador/persiana MTN6805-0008
|
Ajustes generales |
Función de canal para la extensión 1 | ||
|
Salida 1-8 |
Bloquear ConmutadorPersiana enrollable Persiana |
||
Después de la activación de la extensión 2
Atenuación universal MTN6810-0102
|
Ajustes generales |
Función de canal para la extensión 2 | ||
|
Salida de atenuación 1 |
Bloqueado Desbloqueado |
||
|
Salida de atenuación 2 |
Bloqueado Desbloqueado |
||
Conmutador/persiana MTN6805-0008