MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Retardo de conexión

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1 – 2: Atenuación

Tiempo de retardo de conexión

Ajustes de tiempo

Tiempo de retardo de conexión

Desbloqueado

Bloqueado

   

Funciona con objeto de conmutación

(Sí/No)

   

Funciona con objeto de atenuación

(Sí/No)

   

Funciona con objeto de valor

(Sí/No)

   

Funciona con objeto de escalera

No (Sí/No)

   

Funciona con objeto de escena

No (Sí/No)

   

Modo de retardo de conexión

No redisparable

Redisparable

   

Salida durante el retardo de conexión

Apagado

Con luminosidad mínima

   

Tiempo de retardo de conexión

1 s (0 ms – 1 h)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?