MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Variable de tiempo de iluminación de escalera

Con la Variable de tiempo de iluminación de escalera se define un tiempo entre 0 s y 65 535 s mediante el objeto Variable de escalera (2 bytes DPT 7.005 tiempo (s)), por ejemplo, utilizando un botón. Esto le permite especificar la duración del tiempo de iluminación de escalera desde diferentes lugares dependiendo de la situación deseada.

Ext. 1/2 Salida 1-8 - Conmutador: Orden de conexión

Variable de tiempo de iluminación de escalera

– Ajustes de tiempo

Apagado manual

Activo

No activo

 

Prolongación de tiempo

No redisparable

Redisparable

Redisparable al valor superior

Redisparable y acumulativo

   

Número máx. de acumulaciones

2 (2 - 5)

 

Número de preavisos

0 (0 - 5)

 

Se inicia la advertencia (5...255, unidad = 1 s) antes de finalizar

20 (5 - 255)

   

Sugerencia: El tiempo de duración de escalera debe ser mayor o igual que el tiempo de inicio de preaviso.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?