MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Desbloqueo de escenas

/Ext. 1/2 Salida 1-8 - Conmutador: Orden de conexión

Ajustes exprés para orden de conexión

 
 

Escenas

Bloqueado

 

Desbloqueado

-Ajustes de escena

Ajustes de escena

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?