MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Orden de conexión (1 bit)

Si el Objeto de conmutación recibe un telegrama con el valor "1", la salida se enciende. En los ajustes predeterminados, el tiempo de atenuación para encender es de 0,6 s al 100 %. La salida se apaga con el valor de objeto "0".

El valor que se alcanza durante el encendido utilizando el objeto de conmutación se puede determinar mediante parámetros.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?