MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Nombre del canal para atenuación

Puede asignar un nombre independiente para cada canal, por ejemplo "Luz vestíbulo planta baja". Este nombre individual se agrega al nombre de canal fijado, por ejemplo "Salida maestra 1 - Atenuación". En este caso, el nombre completo del canal es, por ejemplo, "Salida maestra 1 - Atenuación Luz vestíbulo planta baja".

El nombre del canal aparece ahora en los parámetros, canales y objetos de grupo asociados.

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-2: Atenuación

Ajustes exprés para atenuación

 

Nombre del canal

Luz vestíbulo planta baja

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?