Objeto de valor conmuta canal
Puede usar un parámetro para establecer los ajustes de encendido o apagado de la salida de atenuación mediante la función de atenuación de valor.
|
Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-2: Atenuación |
Ajustes exprés para atenuación |
||
|
Objeto de valor conmuta canal |
No Solo encendido Solo apagado Encendido y Apagado |
||
Ajustes posibles
-
No
Este ajuste de parámetro impide la conmutación, es decir, el canal permanece en el valor actual. -
Solo encendido
El canal de salida puede encenderse con telegramas de valor. Si se enciende y el objeto de valor recibe el valor 0 %, la salida se mantiene encendida con el valor Luminosidad mínima en %. -
Solo apagado
El canal de salida no puede encenderse con telegramas de valor. Si se enciende y el objeto de valor recibe el valor 0 %, la salida se apaga. -
Encendido y apagado
El canal de salida puede encenderse con telegramas de valor. Si se enciende y el objeto de valor recibe el valor 0 %, la salida se apaga.