MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Estado desplazamiento

El objeto de estado "Realimentación para desplazamiento" envía el estado de desplazamiento del accionamiento. Esta información se envía directamente.

  • Envía un "1" cuando se inicia el desplazamiento/accionamiento

  • Envía un "0" cuando se detiene el desplazamiento/accionamiento

El objeto de estado "Realimentación para última dirección" envía el valor para la última dirección de desplazamiento del accionamiento.

  • Envía un "1" si el accionamiento se ha desplazado hacia abajo o la lama se ha cerrado con un paso

  • Envía un "0" si el accionamiento se ha desplazado hacia arriba o la lama se ha abierto con un paso

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?