MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Attivazione del funzionamento manuale

Il funzionamento manuale sul dispositivo può essere disabilitato nell’ETS. Ciò significa che il funzionamento sul dispositivo non è più possibile.

Impostazioni estese

Impostazioni di funzionamento manuale

 

L’attivazione del funzionamento manuale sul dispositivo è

Non consentito

   

Consentito

Come impostazione standard, il funzionamento manuale è consentito.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?