MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Stato automatico

Una volta abilitata la funzione “Stato del blocco automatico”, per il canale è disponibile un nuovo oggetto di gruppo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?