MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Courbe de variation

Vous pouvez utiliser les courbes de variation pour ajuster les propriétés de contrôle d’un canal aux caractéristiques physiques de différentes lampes.

Les courbes de variation suivantes peuvent être sélectionnées :

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-2 : Variation

Réglages express pour variation

Courbe de variation

Lampes LED

Lampes halogènes

Lampes à incandescence

Définie par l’utilisateur

 

- Courbe de variation définie par l’utilisateur

Courbe de variation définie par l’utilisateur

 

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.