MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite specificate in fabbrica mediante il pulsante di servizio Parametri di default nell’ETS.

Con i pulsanti di servizio Default e Parametri di default è possibile riportare tutti i parametri alle impostazioni di fabbrica (previa consultazione). In tal caso l’ETS cancella in modo definitivo tutte le impostazioni manuali.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?