MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Impostazioni generali per feedback

Qui è possibile impostare il ritardo del feedback di questo dispositivo e l’intervallo di tempo tra diversi telegrammi di feedback.

Se è presente un solo telegramma da inviare, questo verrà inviato come impostato nel parametro Ritardo della comunicazione di stato per tutti i canali. Se sono attive diverse risposte, le altre risposte verranno inviate secondo gli intervalli di tempo impostati nel parametro Tempo tra risposte per canale.



Impostazioni aggiuntive

Impostazioni generali per feedback

 
 

Ritardo della risposta di stato per tutti i canali (0...255, unità = 100 ms)

0

 

Tempo tra risposta di stato per canale. (0...50, unità = 100 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?